This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS745-Q1:TPS74512PQWDRVRQ1 EN 引脚

Guru**** 2663045 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386061/tps745-q1-tps74512pqwdrvrq1-en-pin

器件型号:TPS745-Q1

工具与软件:

您好!

对于 TPS74512PQWDRVRQ1 1.2V 固定输出 LDO , 我们的使能电压可以大于 VIN 电源输入电压吗?在我的案例中 Vin 是1.8V ,  LDO 的使能连接到一个具有3.3V 逻辑的 GPIO。

我恐怕 LDO EN 引脚内部的任何钳位二极管 会 由于 比 Vin 更高的 EN 电压而钳位。

此致、

Harish。 S

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Harish、您好!

    感谢您的提问。

    是的、EN 电压可以大于输入电压。

    请确保 Vin 和 Vout 之间有足够的差分以使 LDO 正确调节。

    此致!

    Hannah