This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90160A:启用模式

Guru**** 2782585 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90160A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385860/ucd90160a-enable-mode

器件型号:UCD90160A

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问 UCD90160A 是否支持以下使能操作、以在启动阶段进行调试。 能否就如何实施提出意见并提供指导?

1.启用所有电源轨或通过命令或 GUI 指定电源轨

2. 是否支持定时功能,即启用一个电源轨后,在一段时间后可以启用另一个电源轨。

此致、

海亮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang

    我们有关此部件的专家目前不在办公室、他们将在返回时与您联系。

    此致、

    Troy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hailiang、

    两个问题的答案均为"是"。

    1.可以使用 PMBus 控制引脚或 ON_OFF_CONFIG (02h)中指定的 OPERATION 命令(01h)打开/关闭电源轨。

    2. 使用 TON_DELAY、TOFF_DELAY 和依赖项来设置时序。

    此致

    Anne NGO