This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A24:我是否可以更改电流限制(ICL)

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A24

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386130/tps7a24-could-i-change-the-current-limit-icl

器件型号:TPS7A24

工具与软件:

TI 人好

目前、我的客户使用的是 MIC5205-5、我搜索了 TI 芯片、TPS7A24是不错的 选择。

客户需要输出5V 输入为5.5V、5%±最大输出电流为 150mA。  

噪声、PSRR 和 负载调节至少高于 MIC5205-5

客户需求当 LDO 短路时、输出电流限制在大约200 mA。 客户的负载是动态的、100mA 最大

我看到 TPS7A24的 ICL 最高可达600mA、这不能满足用户的需求、我们是否有办法更改 ICL? 或者能否推荐其他更合适的芯片

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    玉溪市

    我们无法更改 ICL。 我们有一款新型器件 TPS7B91/2、该器件可以满足 ICL 要求、但没有 EN 选项。

    此致、

    Prakash L