This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756高功率级别

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25758, LM5171, BQ25756E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385215/bq25756-bq25756-high-power-levels

器件型号:BQ25756
Thread 中讨论的其他器件: BQ25758LM5171

工具与软件:

您好!

我们有兴趣使用 BQ25756芯片尝试创建双向100A 直流/直流转换器。

我们看到 BQ25756芯片似乎受到电池充电感应电阻器(5m @ 10A 最大)和2m (20A)的输入感应的限制。我们希望了解如何增加该值、是否有可能以更低的精度减小感应电阻值?  

我们还会愿意并联多个芯片。 我们的问题是、它们是否可以并联并以反向模式运行? 可能是将主器件的电压设置为略高于从芯片的电压、以强制它们在一个抽奖中进入恒定电流模式?

提前感谢您提供的任何澄清。

V/r

-David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    感谢您与我们在此方面的合作。 澄清一下、BQ25756的最大充电电流为20A。 此外、对于直流/直流转换器、我建议使用 BQ25758。 BQ25758还具有20安培的输出电流。

    无法减小输出检测电阻。 对于 BQ2575X 系列、输出检测电阻必须为5mΩ。

    我们的问题是、它们是否可以并行并以反向模式运行?

    是的、充电器可以在正向和反向模式下并行运行。 我建议使用 I2C 多路复用器与充电器通信、并使用外部时钟来同步 IC。

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    输入和输出电压是多少?

    您是否真正需要降压/升压转换器?

    如果没有、您可以考虑支持60A 的 LM5171、并且您可以堆叠两个 IC 以支持100A。

    此致、

    Feng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、感谢大家的回复。

    我们需要能够在宽工作范围和28V 电池电源下以双向方式运行。

    我们还需要 MPPT 支持、因此这就是我们对  BQ25756感兴趣的原因。  BQ25756如何处理与 MPPT 并行的多个芯片? 我认为在面板上运行 MPPT 扫描的多个芯片可能会面临挑战。

    此外、您是否有任何关于偶尔并行运行多个芯片的支持文档?

    再次感谢您的支持!  

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    使用 MPPT 时、BQ25756 IC 无法从同一太阳能电池板充电。 如果 BQ25756 IC 由单个太阳能电池板供电、则 BQ25756 IC 可同时为电池充电。

    我们目前正在编写有关并行使用 BQ25756和 BQ25756E 的文档。 此文档应该在几个月内发布。 对于您的应用、您需要使用 I2C 多路复用器与所有充电器通信。

    顺便说一下、太阳能电池板的输入电压是多少?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    除了通过时钟和 I2C 多路复用器运行 SYNC 引脚之外、是否可以并行运行它们?

    太阳能电池板应约为65VOC 和52VMP。 但该范围也可能因应用而异。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    David、您好!

    只需 SYNC 引脚和 I2C 多路复用器即可。

    请记住、BQ25756 IC 可以从不是太阳能电池板的单个电源并联充电、但由于 MPPT 算法的工作方式、这些 IC 无法从单个太阳能电池板并联充电

    您可以从常见问题解答中了解有关 MPPT 的更多信息: e2e.ti.com/.../faq-bq2575x-central-faq-page

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

    此致、
    埃森·加洛韦