This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UC1707-SP:UC1707-SP 的频率

Guru**** 2625265 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386028/uc1707-sp-frequency-for-uc1707-sp

器件型号:UC1707-SP

工具与软件:

DearTeam、

我想知道 IC 的最大频率。 这里提到了高速的规格、您能说明一下它的频率吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hridya、

    该器件未针对最大频率进行测试。

    谢谢!

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    什么是最大测试频率? 500kHz 可以接受吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hridya、

    它在500kHz 下正常运行。

    这取决于占空比是多少、但上升/下降时间应提供足够的占空比范围

    谢谢!

    Daniel