This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21542:设计 UCC21542和仿真

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC21542, UCC21550

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381272/ucc21542-design-ucc21542-and-simulation

器件型号:UCC21542
主题中讨论的其他器件: UCC21550

工具与软件:

我正在设计一个在我们的项目中使用 UCC21542隔离式栅极驱动器的电路、并需要满足一些要求  

CAN UCC21542驱动两个 MOS (Wolfspeed 的 C3M0045065D)、如原理图所示  

2.我们尝试使用 PSpice for TI 对 UCC21542进行仿真,基于图10.3表格的数据表,但它不起作用。

如何在 PSpice for TI 中实现关断 MOSFET 的负电压?

3.我发现 OUTA 电压电平似乎跟随 V7 (isvolt)? 您能否确认此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    首先、我要确保-3V VSS 是与输出级相关的所有元件的标准接地电压。 根据外观、您有400V 源、它假设每个端子上为+400V 和0V。 这有效地将连接到它的所有电压的接地电压设置为零。 现在、对于您的-3V 电源、它和另一个接地连接之间只有一个0.001Ω 电阻器。 我要确保这不会导致  通过该电阻器的电流过高。 下面是一张图、上面有一些注释以便进一步说明:

    直接回答您的一些问题:

    1.只要解决了上述 UCC21542/接地问题、VSS 就能够驱动您所说的配置。 该部件可支持高达20V 的 VDD VSS 电压、并且您的15V -(-3V)= 18V 配置符合此规格、驱动器将能够支持此应用。

    在 PSpice 中、如果您不允许为电源分配负电压值、我的第一个建议是尝试为其分配3V 电压值、然后反转连接(将+侧连接到0V GND)。

    3.OUTA 引脚的读数不应为1500V、因为根据 INA、OUTA 引脚应连接至 VDDA 或 VSSA。 我 首先建议查看 我对原理图的初始建议、如果问题仍然存在、 请告知我、以便我可以研究 PSpice 模型。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的支持  

    我遵循了你的建议

    1.反向连接

    重新仿真以便修改 isoVoltage。

    在-3V 至 MOS 源之间添加电阻器

     但是、该问题仍然存在、isoVoltage 会影响 OUTA 输出电平。 我已附上我的文件供您查看。

     e2e.ti.com/.../UCC21540_5F00_C3M0045065D.DSN

    您能帮我检查一下吗?

    提前感谢您  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    您应使用差分电压表测量隔离侧的电压、以避免在测量中包含共模电压(此处为100V)。

    e2e.ti.com/.../ucc21550_2D00_q1_2D00_2024_2D00_07_2D00_02T18_2D00_01.zip

    您可以使用随附的 UCC21550仿真文件作为示例。 隔离侧没有接地基准、输出采用差分测量。

    此致、

    Sean

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sean

    感谢您的反馈

    然而。  我使用 UCC21550驱动 NMOS 进行测试,我无法观察到 MOS 开关  

    您能帮我测试一下吗?

    Thnaks  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ethan、

    栅极驱动器似乎在 A 通道上输出应具有的正确12V 电压。 如果您的 NMOS 没有正确切换、我将再次检查它的参数、以确保您的设置达到使其导通/关断的适当阈值。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    您能帮我检查这个问题吗? 我已尝试过几次、但 NMOS 仍然无法正常工作  

    Thnaks  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    请查看 NMOS 参数、电源配置以及 UCC21550的 UVLO 设置。 如果您为 UCC21550选择了更高的 UVLO 选项、则 VDD 上的12V 电压可能不会将其打开。

    此致、

    会的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    您对  "UCC21550的 UVLO 设置"的理解是什么?  

    PSpice 模型 UCC21550是否可以设置 UVLO?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ethan:

    UCC21550具有多种不同的 UVLO 选项、在数据表上列出。 如果没记错、PSpice 模型应该是12V UVLO 选项、适合您的情况。 您之前显示的波形表明、栅极驱动器实际上正在导通、即使 MOSFET 未导通也是如此。 我建议重新查看 MOSFET 参数和配置、以确定其不进行开关的原因。

    此致、

    会的