This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24773:与 BQ24773功能相同的明星器件

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386103/bq24773-same-function-hero-device-compared-with-bq24773

器件型号:BQ24773

工具与软件:

尊敬的 TI:

我需要 NVDC 充电器来设计新项目。

n`t、我没有选择 BQ24773/0、因为该器件具有 如下所示的看门狗计时器。

您是否建议使用其他没有此功能的充电器?   其他规格需要如下所示:

1.3S 电池。

NVDC 拓扑。

 

非常感谢您的建议!

BR

Cayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Cayden、

    [报价用户 id="545363" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386103/bq24773-same-function-hero-device-compared-with-bq24773 "]

    n`t、我没有选择 BQ24773/0、因为该器件具有 如下所示的看门狗计时器。

    [报价]

    我们所有电池充电器都具有看门狗计时器、如果在寄存器设置中、则可以禁用此功能。

    此致、

    Christian。