This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25710:BQ257xx 能否驱动 GaN FET?

Guru**** 2502475 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25710, BQ25770G

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386192/bq25710-can-bq257xx-drive-gan-fet

器件型号:BQ25710
主题中讨论的其他器件: BQ25770G

工具与软件:

嗨、团队:

BQ257xx 器件能否驱动 GaN FET?
根据我的计算、客户希望降低损耗、而 EPC2252 (增强模式)可以减少很多损耗、但我不确定是否可以由于没有体二极管而驱动这一电压。

此致
Koyo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Koyo:

    我们拥有专为 GaN 设计的 BQ25770G。 我不认为 BQ25710或其他降压/升压充电控制器可以驱动 GaN 器件。 GaN 需要专用的栅极驱动器。  

    此致、

    老虎