主题中讨论的其他器件: USB2ANY、 TPS55289、 TPS55288
工具与软件:
你(们)好、
我使用从 DigiKey 购买的 TPS55289EVM-093。
我计划按照 TPS55289EVM 用户指南 在笔记本电脑中安装 USB2ANY 和 TPS55288EVM GUI、并使用这些工具驱动 TPS55288EVM 在降压模式下演示+24V 至+5V。
电源: 输入电压:AC-DC 转换器提供+24V/5A
我按照数据表中的典型电路来调整评估板上的跳线、如下所示。


打开+24V 输入电源后、我尝试探测 TPS55289EVM。 TPS55289引脚18上的 VCC 为+5.2V。 但没有输出。
输出电压接近0V 并联。 同时、TPS55288EVM GUI 在主页中显示"Device not connected"、并显示"operation status:boost"



你们可以帮助我在此评估板上以降压模式获得+5V 输出吗?
感谢您发送编修。