This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25985:TPS25985问题

Guru**** 1805680 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25985
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1379820/tps25985-tps25985-questions

器件型号:TPS25985

工具与软件:

尊敬的 TI 专家:

关于 TPS25985数据表的几个问题。

1.低于比率为50%、但其他声明提到浪涌期间快速跳变阈值为1.5倍 ILIM。 这些规格是否相互一致?

2.针对启动/浪涌期间快速跳变阈值的不同说明、第42页提到2倍 ILIM、而第55页提供1.5倍 ILIM。 哪一个是正确的?

在稳定状态下、主器件的快速跳变阈值为2倍 IOCP、辅助器件为2.25x IOCP。 对于  稳态期间的输出硬短路时的并联应用、由于阈值低于辅助器件、是否会首先触发主器件的快速 OCP? 请帮助我理解细节。

谢谢

新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    我将检查并重新回到这一点。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    这些看起来像是键入错误。 在浪涌可扩展快速跳变阈值期间为1.5 * ILIM、在稳态期间为2或2.25 * IOCP。

    Q1:在稳定状态下、主器件的快速跳变阈值为2倍 IOCP、而辅助器件为2.25x IOCP。 对于  稳态期间的输出硬短路时的并联应用、由于阈值低于辅助器件、是否会首先触发主器件的快速 OCP? 请帮助我理解细节。 有。 这将确保主器件首先跳闸并使 SWEN 为低电平以并行关闭所有其他器件。  

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    感谢您的澄清。

    更多问题:

    1. FAE 告诉我、在启动/浪涌期间、IMON 处于非活动状态、但 ILIM 电压代表每个 TPS25985器件的浪涌电流。 但是、当我在正常启动和启动至短路期间监控 IMON 时、我确实会看到主器件的 IMON 引脚上有一些电压。 这是否合理?

    2.关断 TPS25985器件时、我观察到 IMON 上也有几毫伏的电压、这是预期的吗?

    谢谢

    正常启动、Cload = 9400uF。 观察到 IMON 上的电压。

    正常启动、Cload = 18800uF。观察 IMON 上的电压。

    启动至短路、IMON =~40mV。

    正常关断、Cload = 9400uF、观察 IMON 上的电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    您能否共享原理图以及探测 PG 引脚?

    此致

    Kunal Goel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    这是原理图。

    很快就会提供 PG 波形。

    e2e.ti.com/.../TPS25985_5F00_9x-stack.pdf

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kunal:

    请查看以下具有 PGOOD 的启动波形。

    正常启动、Cload = 18800uF、IMON 和 PGOOD。

    谢谢

    新生儿

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Neo:

    谢谢。 可能 IMON 引脚在启动期间显示一些电压、但我们应该将其忽略并仅在启动期间使用 ILIM 引脚。

    此致

    Kunal Goel