This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD87350Q5D:CSD87350Q5D 的相节点电压

Guru**** 2502465 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD87350Q5D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384516/csd87350q5d-phase-node-voltage-of-csd87350q5d

器件型号:CSD87350Q5D

工具与软件:

您好!

我们在 其中一个降压应用中使用 CSD87350Q5D、其中的控制器用于检测相电压(上升沿有一些偏移高于零电压)、以便在轻负载条件下进入二极管仿真模式。  

但我们将观察轻负载时的强制连续导通模式(电感器电流将变为负值)、这是因为低侧开关导通时控制器不会正确感应相电压(不会变为负值)。

我们观察到、当 LS FET 在栅极电压超过5V 的情况下导通时、相电压始终为正(超过50mV)。 不确定可能的原因。 我们正在使用不同的探头使用电流探头(青色)测量 LS FET (黄色)、LS FET 驱动器(橙色)和 HS FET 驱动器的相节点电压(绿色)和电感器电流。

1.您能告诉我们可能的原因吗? 理想情况下、我们期望电压为负、它的压摆率正在升高。 但在这里会观察到压摆率下降时的正电压。  

2. LS FET 和相位端子之间的寄生电感是多少,这是否添加了任何 显示为正值的偏移?

  

是否有其他人面临此问题? 是否有任何与此测量相关的测量? 任何线索都将被赞赏.

此致、

Manikandan。 M

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Manikandan:

    感谢您关注 TI FET。 您能否分享更多应用详情、如原理图、要求和控制器器件型号? 如果您觉得在这个公共论坛上分享不是很舒服、可以通过私人消息发送给我。 您在何处以及如何测量开关节点? 如数据表第11页所述、CSD87350Q5D 电源块的结构可最大限度地减小寄生电感。 下面我提供了几个链接、这些链接提供了有关 TI MOSFET 产品的更多信息。 有关正确的开关节点探测技术、请查看第一个链接的第3页。  我期待您的答复。

    https://www.ti.com/lit/an/slpa010/slpa010.pdf

    https://www.ti.com/lit/pdf/slpa009

    https://www.ti.com/lit/an/slit126/slit126.pdf

    此致、

    约翰·华莱士

    TI FET 应用

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Manikandan、

    由于我们直接通过电子邮件讨论这个主题、我将关闭此主题。

    Chris