主题中讨论的其他器件: UCC25660
工具与软件:
请回答以下有关 UCC256403器件的问题:
UCC25640x LLC 谐振控制器
SLUSD90E–2019年6月–2021年2月修订
在第36页的"7.4.3突发模式控制"说明中、该页底部说明:
"通过选择相对于控制量 Vcomp 更高的 BMTL 和 FBreplica 值、选择更高的块继续工作。 在这种情况下、BMTL 会限制 LLC 的最大开关频率。"
①What 受限的特定频率是多少?
②Also ,它说继续控制的条件是"选择 BMTL 和 FBreplica 的较高值"。 此选择是可以从外部控制的设置吗?
如果是、请告诉我具体的设置方法。
由于电路配置的原因、对于不使用突发模式的情况、我需要进行控制。
电流问题是、当输出电压(-5%至-10%)在几乎没有输出负载的情况下变化时、反馈控制无法在控制限值处响应、并且该 IC 的 FB 端子通过光电耦合器控制从输出灌入 GND、输出电压从4.9V 急剧上升到大约5.3V、从而变为不稳定电压。
一种简单的解决方案是连接必要的虚拟负载、但这无法提高转换效率。
那么、是否有办法在不使用 IC 突发模式控制的情况下、稳定并将输出电压维持在一定精度范围内、例如正向 PWM 连续控制、即使在轻负载的连续控制限制下也是如此?
如果可能、请告诉我具体的解决方案。