This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z50-R2:在黄金周期后可以报告什么 RSOC 精度?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385738/bq40z50-r2-what-can-the-rsoc-accuracy-be-reported-after-a-golden-cycle

器件型号:BQ40Z50-R2

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

请帮助我了解在黄金周期后可以报告的 RSOC 精度。 是1%还是3%还是?

谢谢!

乐在其中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joy、您好!

    最大误差或 RSOC 精度将为1%。 您可以在 MaxErr 下的日志文件中找到它。

    此致、

    Siddharth

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Siddharth:

    我明白了。

    谢谢!

    乐在其中