This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23882:TPS23882的 PWR 设计规格

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS23882

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385893/tps23882-pwr-design-spec-for-tps23882

器件型号:TPS23882

工具与软件:

你(们)好  

我们将为  TPS23882和小型 PCB 设计12V 至48V 的隔离电源。

我是否需要检查任何电源纹波或 VSPW?

转换器也关闭了 TPS23882。  这是否会影响 POE 功能 ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dimitry:

    应根据纹波的输出幅值和纹波频率的规格更大限度减小输出纹波。 请参阅以下内容:

    此致、

    Brandon