This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62873-Q1:峰峰值电感器电流纹波

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62873-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385527/tps62873-q1-peak-to-peak-inductor-current-ripple

器件型号:TPS62873-Q1

工具与软件:

您好!  

   如果需要具有完全不同的输出电流(如1A 和10A)的多种工作条件、如何选择峰峰值电感器电流纹波?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zehui、

    感谢您联系我们。

    如果根据电感器纹波电流计算电感值、请始终使用最大输出电流。

    对于 TPS62873-Q1、电感范围已预先定义(请参阅下表)。 如果优先级是实现快速瞬态响应、请在表中选择较低的电感值。  一个可能的缺点是纹波电流和输出电压较高。 为了实现 较低的纹波电压、请考虑使用较高的电感、但预计瞬态响应会更慢(可能具有较高的过冲和下冲)。

      

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

       使用较大的输出电流时存在一个问题、通过 该公式可计算出较小的电感值。 在较小的输出电流下工作时、 纹波电流远大于常见建议的 30%。 这会不会好?

       是的、感谢您提到这一点。 我还看到有一个推荐的电感器列表。 因此、我们不再关注具体器件、而是讨论常见的降压应用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    感谢您的快速反馈。  

    您能否提供一个 实际用例、说明您在使用较大输出电流/较小电感和较小输出电流/高纹波电流时有问题? 我不清楚。  

    此致、

    Excel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Excel:

       ILPP = VOUT×(VIN – VOUT)/VIN×L×fsw  

       如果使用上面的公式、可以看到 Iout 是否较大、这意味着如果选择30%的 Iout 作为 ILPP、则建议的 ILPP (峰峰值电感器电流)将更大、因此计算后所需的电感较小。

       如果 Iout 为10A、假设计算结果为1uH。 然后、Iout =1A、L=10uH。 这完全不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zehui:

    我理解你的观点。 但 您突出显示的项目 是预期项目。 为了实现低 ILPP、它需要更高的电感、而低电感将导致更高的 ILPP。  无论如何、使用最小负载电流来计算电感值过于保守、需要使用具有极高 DCR (电感直流电阻)的电感、这会导致 效率降低。 此外、在某些控制方案中、不建议使用低纹波电流、因为它可能导致环路不稳定、因为它容易受到噪声和不良瞬态响应的影响。

    对于 TPS62873-Q1、建议有效电感在55nH 至330nH 之间、因为控制电路经过优化、仅在此范围内工作。  

    希望能解答您的疑问。

    此致、

    Excel