This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:我想知道如何改善振荡。

Guru**** 2506285 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65131

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382511/tps65131-i-want-to-know-how-to-improve-oscillation

器件型号:TPS65131

工具与软件:

我的电路使用 TPS65131构建而成、以通过5V 输入输出±15V。 (目标电流+160mA、-140mA)
我的电路按数据表中的图8-1 (典型应用)所示创建。
元件的值
R1= 600kΩ
R2= 52.8kΩ
R4= 48.5kΩ
R3= 600kΩ
C9= 10P
C10= 10P
其他值与图8-1中的值相同
输入 PSN、PSP 的高级值

由于 C10上没有串联电阻器时的输出电压约为-23V、因此添加了一个56KΩ Ω 的串联电阻器。
(等效于 TPS65131EVM 原理图中与 C9串联的 R6)
C9还添加了一个56KΩ Ω 串联电阻。

当负载电流为±230 mA 时、输出纹波较小且工作正常。
在目标电流(+160mA、-140mA)下运行时、-侧输出端会出现大振荡(以-15V 为中心的大约10kHz、400mVP-P、三角波)。
(正/负开关操作为无脉冲跳跃)

将一个2kΩ Ω 电阻器与 C10串联时、它现在能够在高达-115mA 的电压下正确运行且具有低输出纹波。
(如果正极侧是脉冲跳过的、则负极侧也会受到影响、因此正极侧在运行时具有不会跳过脉冲的负载。)


当-侧负载在-100mA 上运行时、-侧输出上会出现一个大振荡(以-15V 为中心大约10kHz、200mVP-P、三角波)。
(正极侧:C9还添加了一个2kΩ Ω 串联电阻。 加载150mA 无脉冲跳跃运行。)

当负载介于±50mA 和±150mA 之间时、如何防止振荡? (脉冲跳跃期间除外)