This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77307:BQ77307的反向电池保护

Guru**** 2506045 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383977/bq77307-inverse-battery-protection-for-bq77307

器件型号:BQ77307

工具与软件:

大家好!

在我的例子中、电池包含4个可拆卸电池。 用户可以反极性插入一节或多节电池。
在这种情况下、必须保护 Q77307免受损坏。

问题是、在 GND-VC0、VC0-VC1、VC1-VC2、VC2-VC3之间的电阻器之后、是否可以简单地将一个二极管并联到电芯的每个输入?

或者最好将串行二极管连接到 VC0、VC1、VC2和 VC3?

谢谢、
Eli。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、您好!

    我不确定这是否是一个很好的解决方案。

     当反向连接时、电池会放电。 如果采用此配置、一些电芯还可能会被推至地电平以下。 VC0不应远低于地电平。

    使用这样的可拆卸电池并不是此器件的典型设置、并且可能工作状态不太好。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Luis、

     这种电池包功能有多个限制、因此在所有这些元件之后可能只能用于输入反向电压保护时?

    1.电池在模块外单独充电。 电池座中的电池无需充电。

    2.电池保护电路将是电池座的一部分。 将所有电池推入电池座后、电池最初会与负载断开连接、因此除了该保护电路运行所需的几毫安电流外、不会再消耗任何电流、而且该保护电路不会将电池连接到负载、它会检测到一个或多个电芯反向、缺陷或放电。

    此致、

    Eli Hait。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eli、您好!

    我理解。 如果遵从这一点、则必须小心确保所选二极管具有低正向偏置电压。  

    如果您选择的二极管过高、电流可能会流过芯片本身并损坏它。 它们都必须是肖特基二极管。

    现在、我建议您使用原型板或 EVM 测试此类配置(如果可以焊接)。 您还必须考虑电源电压是多少、如果在此过程中电源电压以某种方式低于6V、那么它可能会简单地关闭 BMS。

    此致、

    Luis Hernandez Salomon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢、Luis