This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3409:Sch 审核

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3409

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382644/lm3409-sch-review

器件型号:LM3409

工具与软件:

e2e.ti.com/.../laser-power_5F00_V01_5F00_20240627.pdf

嗨、团队:

我的客户在投影仪项目中使用 LM3409、您可以帮助了解 SCH 设计吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    另外、请分享您的设计要求、如电感器电流纹波/输出电流纹波、输入电压范围...

    或者、您可以共享计算文件、我可以帮助您查看它。

    BR、

    黑利。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../7674.UTZ_2D00_SF0200E_5F00_1_5F00_NUBB24.pdfe2e.ti.com/.../3323.UTZ_2D00_SF0244E_5F00_0_5F00_NUMB22.pdf

    您好、Hailee

    客户 正在使用连接的 Nichia 激光功率。 VIN= 36V、最大电流约为3.8A。

     BR

    京国

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的京国:

    一般而言,这是可以的。。。 但有关参数选择、请提供详细的设计要求、例如电感电流纹波和输出电流纹波。 或者您可以参阅我们的数据表、 适用于10个 LED 的9.2.1 EN 引脚 PWM 调光应用 可以很清楚地帮助您验证它。

    BR、

    黑利。