This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS922052:如何在模拟调光模式下快速增大 LED 电流。

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS922052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384759/tps922052-how-to-increase-led-current-rapidly-in-the-analog-dimming-mode

器件型号:TPS922052

工具与软件:

大家好、

我的一个客户正在考虑将 TPS922052用于其新产品。

目前、他们有以下问题。
请您给我您的答复吗?

问题1。
他们 只想使用 ADIM/HD 引脚来控制 LED 亮度。
他们还希望像 器件数据表中图9-17中的情况那样快速增大 LED 电流。
但数据表第15页显示、如果 VREF 为200mV、初始变化大约需要5ms。
您能告诉我如何在模拟调光模式下快速增加 LED 电流吗?

是否是从1 '发送 ADIM/HD 脉冲开始5ms 后启动 ADIM/HD 信号 H/L 脉冲的解决方案?

问题2:
您是否有 图9-17等显示 ADIM/HD 信号、SW 电压、电感器电流和 LED 电流的波形?   

非常感谢您的答复。

此致、
和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    请参考我的以下评论:

    1. 如果客户希望加速软启动(大约5ms)时间、他们可以采用此 E2E 常见问题解答中所示的方式使用灵活调光- [常见问题解答]如何将 TPS922055 / TPS922054 / TPS922053 / TPS922052从关断状态快速转换到灵活调光模式? -电源管理论坛-电源管理- TI E2E 支持论坛
    2. 请参阅数据表中的图9-6。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Steven、您好。

    非常感谢您的答复。

    我可以再问您一个问题吗?

    问:关于常见问题解答中时序图中的电感器电流、在 EN/PWM 信号从 L 变为 H 后、电感器电流是否以直线增加至由 ADIM/HD 引脚占空比设置的目标电流、如器件数据表中图9-17中的电感器电流?

    再次感谢您、此致、
    和也。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kazuya:

    如果您很好地设计电路元件并按照上述常见问题解答中的过程进行 操作、您可以加速软启动(大约5ms)时间、并在 EN/PWM 信号从 L 变为 H 后让电感器电流快速上升以生成电流脉冲。

    此致、

    Steven