This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54202:电感器和放大器;电容器选择

Guru**** 2390765 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04, TPS54202

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385292/tps54202-inductor-capacitor-selection

器件型号:TPS54202
主题中讨论的其他器件:ADS131M04

工具与软件:

您好!

我们计划将 TPS54202用于为 ADC (ADS131M04)输入电压供电、并符合以下规格:

  -输入电压:24V

  -输出电压:3.3V

我正在考虑使用10uH 电感器和10uF 输出电容器。 我希望您确认此值是否适合我的计算。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我会尽快检查并回复您。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bobby

    10uH 电感是可以的,对于 Cout ,我建议您保留位置再一个10uF 电容器.  可以在组装电路板后测试负载瞬态性能。  您可以决定在测试后是否需要放置它。

    谢谢、此致。