This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170:LM5170是否可用于控制单方向4开关降压/升压拓扑。

Guru**** 2523250 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5170, PMP15035

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385784/lm5170-can-lm5170-be-used-to-control-a-4-switch-buck-boost-topology-single-direction

器件型号:LM5170
主题中讨论的其他器件: PMP15035

工具与软件:

你(们)好

客户需要使用非隔离控制器将输入电压 48V-84V 转换为输出电压=60V@25A 的解决方案。

LM5170是否可用于此要求?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    LM5170可用作降压或升压控制器、但不能用作4开关降压/升压控制器。

    对于该应用、可以考虑采用降压+升压2级解决方案。  请参考 PMP15035。

    此致、

    Feng