This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24735在50秒后停止充电

Guru**** 2507045 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24735, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376692/bq24735-stops-charging-after-50-seconds

器件型号:BQ24735
主题中讨论的其他器件: EV2400

工具与软件:

论坛、您好!

我们在设计中使用 BQ24735为4S1P 电池充电。 该系统由电源设备提供24V 电源、最大电压为 2.7A。 充电按预期运行。 奇怪的是、充电始终会在50秒后停止。 只有当充电电压和充电电流重新写入寄存器时、才会重新启动和。
我们可以停用看门狗、但这没有改变任何。 我们还尝试了在看门狗时间到期之前使用看门狗将充电电压和/或充电电流值写入寄存器。
奇怪的是、50秒后两个寄存器都是空的。 当触发看门狗时、充电会中断、但寄存器中的内容会保留。
出于测试目的、我们已将 SM 总线与我们的电子设备断开、并将其切换至 EV2400、并通过 Battery Studio 控制充电控制器。 这里会出现相同的问题。
作为测试、我们将输入电压降至21V、排除规格边缘的24V 电压。 我们还为高侧升压添加了20R 电阻器作为测试。 同时、我们还将100nF 自举电容器替换为47nF 电容器。 这也不成功。 我已经更换了电路上的元件、以排除故障。

我找不到任何导致加载过程取消的外部条件。 由于寄存器为空、我假设该模块正在内部重新启动。 但我不知道原因是什么。
作为测试、我们还将充电电流从最大2A 降低到了500mA、以排除由于布局不佳而可能产生的干扰。
此处显示的充电控制器电路图非常接近数据表中的规格。  处理器也查询电池、电池也连接到同一条 SM 总线。
寄存器使用以下值进行设置:
充电选项0x12 0xBB32
充电电流0x14 0x0940
充电电压0x15 0x41A0
输入电流0x3F 0x0780



我们可以在哪一点继续进行故障排除?


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了问题、简要反馈。
    我们与同事进行了内部讨论、由此产生的问题是线圈的谐振频率和输出电容是否过低。 但是、未考虑电容器的偏置。
    此外、我还删除了 C74 C75。 而不改变问题。 然后还降低了 L6至6.8µH 的电感。 遗憾的是、这也没有解决问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    所连接的蓄电池电压是多少?

    您是否有系统负载?   在有/没有系统负载的情况下是否会出现此问题?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我知道还缺少一些有趣的细节。
    这是具有内部 BMS 的电池(RRC 2054)的数据
    标称电压15.0V
    额定容量3200mA 4.12.4.
    20°C 处的初始阻抗270mΩ@ 1kHz
    最大值 充电电流2170mA
    最大值 充电电压17.4V
    过度充电检测电压4420mV/节
    过度充电释放电压为4200mV/节
    过放电检测电压2750mV/电芯
    过放电释放电压3000mV/电芯
    过度充电检测电流2400mA
    过放电检测电流4350mA

    系统在系统电压输出上挂起。 使用24V 输入电压充电时、有一个60mA 负载。 我仍然需要在没有系统负载的情况下进行测试、但我无法想象这个小负载是导致问题的原因。  

    此致

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    当器件停止充电时、您能否提供示波器捕获? 捕捉 VAC、ACOK、VBAT、IBAT?

    您是否看到 ACOK 变为低电平?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!


    当然没有问题,我已经测量了点,看到没有异常。
    第一张图片显示了整个中断,在第二张图片中,我放大了边缘。
    Ch 1是输入电压
    CH2为 ACOK
    Ch3是电池电压
    Ch4是充电电流

    缩放:

    在这里、我再次将 CH2转换为 Vregn 电压。
    Ch 1是输入电压
    CH2 6V Vregn
    Ch3是电池电压
    Ch4是充电电流

    缩放:

    测量值是否足以满足您的要求、或者您是否需要更多?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    您是否知道我们的问题可能来自哪里? 由于我们必须订购一系列试验性 PCB、因此我们的时间正慢慢紧迫。

    此致、  

    Philipp  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    我建议遵循原理图检查清单:e2e.ti.com/.../BQ24735_5F00_SchematicChecklist.pdf

    我注意到了一些可能导致问题的因素、包括 SRN 和 SRP C83/C75之间的电容器。 R56应为7.5欧姆、我也不确定 VSYS 是如何连接到系统的。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!  

    SRN 和 SRP 之间的电容器可能消耗得有点严重。 这些传感器位于分流器后面。 分流器具有两条独立的测量线路、这些线路不在电流路径中。 以下是布局的一部分:

    VSYS 如何连接到系统到底是什么意思? 保险丝后面有各种可切换的负载和3.3V 稳压器。
    负载在充电期间由逻辑电路互锁、以便在发生故障时不会接收到24V 输入电压。

    该电路图来自哪里? 我以前从未见过它?

    我不明白这是如何导致悬架的。 我使用秒表查看从充电开始到停止的时间、我们始终恰好有50秒。 对我来说、这听起来像是内部重置或类似的东西、但遗憾的是、我在数据表的电路图中找不到任何这方面的信息。 如果控制器运行不稳定、或者在我更改充电电流时延迟关断、则可以想象这是外部电路故障导致的问题。

    这个问题。 我已经更换了电路板上的充电控制器芯片。

    此致

    Philipp  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我现在又试了一次。
    我首先将电阻器 R56降低到7.5R、然后在第二步中将电阻器完全桥接。 而不进行任何更改。
    然后我去移除电容器 C73进行测试。 该电容器未显示在数据表中、安装在评估板1µF 中。 这也是在没有改动的情况下完成的。 作为测试、我随后使用除电路板外的拆焊导线对输入和输出电容器的接地电位进行桥接。 这里的行为也没有变化。
    我对可以测试的其他内容感到困惑。 我也找不到您的文档中的任何其他差异。

    此致

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    发生此问题时、ILIM 和 SRN 引脚上的电压是多少?

    ACDRV 上的电压是多少?

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    这是另一个电压测量值。
    我已经在当前通道4上进行了触发、以便我们可以看到正确的时间。
    CH1显示了 ILIM。
    CH2显示了 SRN 信号
    CH3显示了输入电压为24V 时的 ACDRV 信号
    CH4显示电池的充电电流

    此致

    Philipp  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    SRN 电压为29.892V-30.048V? 是这样吗?

    器件似乎正在进入 BATOVP 模式。

    您是否尝试过更换 IC?

     

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    抱歉、我昨天犯了 ch2和 ch3的错误...
    CH2是输入电压为24V 时的 ACDRV 电压
    Ch3是在 SRN 引脚上测量的电池电压。
    则不会超过电池电压。 我怀疑在30V 电压时、电池的 BMS 也会立即停止充电。
    我已经更换过芯片了。 但是、我们目前为止制造的全部7块电路板都存在这个问题。

    此致

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    以下是停止充电的条件:

    根据您的测试、该器件未出现任何此类故障。 最后要检查的是已达到 TSHUT IC 温度阈值。 可以测量 IC 的温度吗?

    我还建议检查 BQ24735布局指南:

    另一种方法是订购 BQ24735EVM、然后查看测试设置是否存在问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!
    我没有测量模块上的温度。 但是、我可以用手指触摸它、不会出现任何问题、这样模块中就不会有温度高于50°的情况。 此外、在充电过程中、我已经用冷喷雾冷却了整个电路、以防止元件中可能发生温度变化。
    我已经在桌子上准备了评估板、它可以永久工作。

    如果我们还没有和几位同事一起尝试过几件事情、我就不会在论坛上提问了。

    此致

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!


    您还有什么其他想法可以尝试吗?

    此致

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    我要联系一名团队成员、看看他们是否遇到过类似的问题。

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!
    我想问我什么时候可以期待得到答案? 对于问题可能出在哪里、是否有新的想法?

    此致

    Philipp  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!
    我想问我什么时候可以期待得到答案? 对于问题可能出在哪里、是否有新的想法?

    此致

    Philipp  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    很抱歉,我们在 美国度假,因此有 一个延迟的响应。

    我与一位团队成员进行了交谈、但我们以前没有看到过这个问题。

    我有几件事可以尝试:

    设置 REG0x12[8]= 0

    设置 REG0x12[7]=1

    拆下 D6/D4

    移除 R70/R50。

     

    此致、

    Christian。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    我们已经实施了这里的建议。 我的同事改变了编程、并桥接了电阻 R70和 R50。 这意味着电阻器和二极管都未激活。
    充电控制器的行为没有任何变化。 我假设我们只会显著降低 EMC 行为。

    此致

    Philipp

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Philipp:

    [报价用户 id="338746" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1376692/bq24735-stops-charging-after-50-seconds/5292898 #5292898"]充电控制器的行为没有任何变化。 我假设我们只显著降低了 EMC 行为。

    这令人遗憾。 我与其他团队成员交谈过、我们以前没有遇到过这个问题。 我还有几件事要检查:

    您能为您提供 PCB 布局吗?

    HIDRV/LODRV 信号的示波器捕获以及禁用充电时 SW 节点的情况?

    您是否尝试过使用其他电池或 SourceMeter 来表示电池。

    此致、

    Christian。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Christian、您好!

    感谢提示。 我们现在正处于问题的轨道上。 电池每50秒直接向充电控制器发送一次数据、而充电控制器显然无法处理该数据。 我们需要了解为什么无法让 RRC 电池停止发送数据。 我们始终假设电池仅根据请求发送数据。 这就是我们至少还没有考虑过这个问题的原因。。。

    此致

    Philipp