This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ77915:CHG 引脚振荡

Guru**** 2387060 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ77915
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382865/bq77915-chg-pin-oscillating

器件型号:BQ77915

工具与软件:

您好!

我采用 BQ77915的设计如下所示。 我不是使用 CHG 和 DSG 选项、而是使用均衡;

我在 CHG 引脚上观察到奇怪的行为(DSG 也始终为低电平...)。

我不使用温度传感器、所以它应该不是温度误差。

CHG 和 DSG 均关闭时剩下的唯一错误是:

- OW:没有,我检查了电压差

- OCC:也不,我有(VSRP–VSRN )= 40mV

- OCD1, OCD2, SCD:我负责,所以它不应该是这个。

我缺少什么?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thomas:

     y

    此节点似乎不太正确。 对于正常模式、PRES 应被驱动为高电平、它看起来像是对地短路。

    此致、

    Max Verboncoeur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的抱歉、它是旧版本、在我正在测试的版本中、PRES 已正确绑定:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、当器件由电池或充电器(具有充电电流)供电时、我会看到该行为。

    充电的时候芯片似乎是平衡的、所以我很赞同这种说法。

    但是、当只插入电池时、我想要尽量减少消耗、并且我假设此振荡会消耗电流(1 -2mA)、远低于正常模式中的8uA。

    我想知道芯片如何在不低于 VOCC 范围的情况下检测扇区的存在/缺失:

    即、当 VOCC < 5mV 时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您如何测量器件的电流消耗? 应在 VDD 引脚处测量电流。 测量该电阻器上的电压:

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、是的、实际上我正在测量电池的输出电流。 芯片消耗的电量不会超过数据表中的数值,只是它在不充电的时候是平衡的,所以我在电池上测得的异常消耗量,这是我应该解决的问题!