This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电源管理论坛

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS51385

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385536/power-management-forum

器件型号:TPS51385

工具与软件:

您好!

TPS51385降压稳压器数据表中未提及用于计算用于设置输出电压的反馈电阻的公式。 请提出建议。

此致、

Sreehari。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sreehari:

    可以使用以下公式。 对于 TPS51385、Vref = 0.6V。 谢谢。

    奥罗拉

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、数据表中没有建议的公式、从何处可以获得该公式和图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是降压电路的一般公式、我在其他产品的数据表中找到了这个公式。 您可以参考此公式进行计算。 谢谢。

    奥罗拉