This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV61046A:大约 TLV61046A 的可记忆电流

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV61046A, TPS61377, LMR62014

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385271/tlv61046a-about-gettable-current-of-tlv61046a

器件型号:TLV61046A
主题中讨论的其他器件: TPS61377LMR62014

工具与软件:

您好!

我有关于 TLV61046A 的一些问题。
请告诉我、当我使用以下条件时、我可以获得多少电流。

输入电压:+5.5V
输出电压:+15.5V
输出电流:??

我能否在数据表说明中获得980mA?

如果我不能做到这一点、我该怎么做?

此致、
阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abe:

    980mA 是典型峰值开关电流限值、而不是最大 Iout。

    对于  TLV61046A、当 Vin = 5.5V 且 Vout = 15.5V 时、最大 Iout 约为137mA。

    如果您需要980mA 或1A Iout、可以选择 TPS61377、其中当 Vin = 5.5V、Vout = 15.5V 时最大 Iout 为1.33A。

    您能否告诉我所需的最大 Iout? 如果可用、您能否分享详细的应用?  

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rei San:

    感谢您的答复。

    >对于 TLV61046A、当 Vin = 5.5V、Vout = 15.5V 时、最大 Iout 约为137mA。

    好的、我确定是这样。
    也许我无法使用它。

    >您能告诉我所需的最大 Iout 吗? 如果可用、可以

    >您是否分享了详细的申请?

    我将连接一个大约1300uF 的大电容器。
    我为什么连接它、我想通过充电电容器驱动螺线管。
    我想我需要对电流进行分频、电流大约为1A
    但我应该测量消耗的电流有多少。

    我附加了详细的原理图、请看这个。

    现在、我使用 LMR62014实现上述目标。
    我听说这部分将会结束生命。

    此致、

    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abe:

    感谢您提供的信息。

    根据最新信息、 LMR62014不会停产。 因此不用担心

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    何磊山

    再次感谢您的答复。

    什么!?
    但您的站点却说它已经过时了。
    "怎么样?

    https://www.ti.com/product/LMR62014/part-details/LMR62014XMFX/NOPB?bm-verify=AAQAAAAJ_____ 4 x 9PG2-1GWdkt5sE6kUNYWKuxHV6dqy5ndZ_D8ZrdEAHFBDSS5Xkz44aAkiwTnrUoWue1v48P1H845le2bYzSTIxS_FEzq67kX3MljnW

    请确认。

    此致、

    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abe San:

    我刚才确认 之前计划在 LMR62014上实现 EOL、但 EOL 已取消。  

    您展示的网站没有更新到最新信息,然后带来混乱。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei San:

    感谢您早日回答。

    这是真的吗?
    我很高兴听到这个消息!

    我有点困惑,我看到没有更新网站.
    感谢您告诉我这方面的信息。

    此致、
    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abe San:

    没错。

    今天下午、我再次向管理 EOL 设备列表的同事确认。

    此致

    Lei

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lei San:

    毫无疑问,如果你确认了它。

    感谢您的合作与善意。

    此致、
    阿部

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Abe San:

    不用客气。

    我也很高兴您可以保留您的原始设计而不进行任何更改。

    此致

    Lei