This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51003:小线圈热问题

Guru**** 2501925 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ51003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382421/bq51003-small-coil-thermal-issues

器件型号:BQ51003

工具与软件:

这是我 上一篇 关于针对小线圈调整 BQ51003的文章的后续内容。

我们完成了上一篇文章推荐的调优和屏蔽、现在发现线圈和电池存在显著的热问题。 我组装了一个具有较长引线的测试单元、用于测量每个组件的温度以及使它们脱离磁场。

当在10mA 处对40mA 140V 电池充电时、线圈不能完全居中、10分钟后、我测量了电池、PCB 和带激光温度计的线圈的温度。

电池 位于80°附近、PCB 在95°附近、线圈在115°、边缘周围、而110° 位于中心。
当电池也被夹在线圈(带屏蔽)和印刷电路板之间时、它也会变热、接近4.50V -115°、这非常接近电池的最大额定电压(45°C 或113°110)。 我还测量了122°F.处的 PCB 温度

这是否意味着线圈调谐不良或屏蔽不足? 有什么方法解决此问题的建议吗? 屏蔽层必须超出电池和 PCB 边缘多远?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Neal、您好!

    我们正在审核您的信息、并将在当天结束前作出回复。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    当您测试导线上延伸的线圈时、您是否看到这种类型的温升?

    就不会认为这是调节问题。

    防护罩应伸出电池边缘。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bill:

    当线圈延长时、仅在-110°或电池中看不到温度升高-通常约为10052

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    缩短线圈到线圈的距离是否会降低温度?

    这是使用10mA 负载时的情况?

    磁屏蔽应该有助于 PCB/电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、如果小 RX 线圈完全位于充电板的中心、则偶尔会出现温度升高减慢和降低的情况。

    这有一个10mA 负载。 即使由于温度或完成充电而终止充电、TX 焊盘也会继续输出功率、并且系统继续升温。

    我尝试了几种不同 尺寸的屏蔽材料(Wurth 354002、Laird MHLL 12060-000)、并对其进行分层、但 PCB 和电池仅在5-6分钟内即可加热到45°C。 对材料进行分层似乎有助于减缓热量的积聚、但只会略有减少。

    是否有可以尝试使用更厚屏蔽的选项? 也许有些东西类似于连接到线圈的铁氧体屏蔽、更大?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我将与您联系、我们可以更脱机讨论这个问题。