This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92390:请帮助设计出最优芯片

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS92390

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385785/tps92390-please-help-provide-an-optimal-chip

器件型号:TPS92390

工具与软件:

 TI 人好

客户需要两个 LED 驱动器。

1. 72V、85mA、3通道

2. 41.4V、48mA。 4通道

我建议客户使用 TPS92390来满足这两个需求。

目前,客户想用1CH 芯片来驱动 LED 串行

因此、需要更改为

1. 72V、255mA、1通道

2. 41.4V、192mA。 1通道

我们有一个很好的计划吗? 最好采用同一芯片来满足两种要求、谢谢