This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ78350:Bq78350-R2学习的 FCC 更新故障

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383665/bq78350-bq78350-r2-learned-fcc-update-fault

器件型号:BQ78350
Thread 中讨论的其他器件:BQSTUDIO

工具与软件:

您好!  

我在 BQ78350-R2上学习到的满电荷容量方面存在问题。 在合格放电后未进行更新。  

我已经附加了我的电量监测计配置文件。 请重新查看。 我想知道我在哪里犯了一个错误。

注意:IPSCALE 设置为10E1

0x1 =注意到的报告电流和容量按10E1缩放。

感谢您的帮助、  

e2e.ti.com/.../DV_5F00_050724.gg.csv

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们在研究这一点。 我们下周再见。

    此致、

    Nick Richards

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick。  

    感谢您的帮助、我正在等待您的 回复。  

    此致、  

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、请附上从完全充电到完全放电的注册日志文件。 仅通过配置无法确定原因。 我们还需要了解放电期间会发生什么情况、以及电池的充电电压是否足够高。

    电量监测计对 FCC 更新应用多个规则。 请参阅 TRM https://www.ti.com/lit/ug/sluubd3e/sluubd3e.pdf、 9.1.6合格放电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    我犯了一个错误、单击"这解决了我的问题"按钮。 我很粗略。

    我明天会做一个录音,并与你分享。 您是否特别请求 日志 或所有日志?

    我还可以说、我可以肯定的是、在充电和放电周期中会发生高质量的放电。 但我认为我的配置不正确。 可能存在设置错误的参数。

    我明天会和大家分享。

    尊敬的 Nick:

    如果您能查看我们的配置文件、我也将不胜感激。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个日志文件(由 bqStudio 创建、寄存器日志)、它从充满电开始、在电压达到 EDV0时停止。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  

    e2e.ti.com/.../logsforSOH.log

    这是我们的充电和放电日志文件。 我希望此日志文件是您要查看的日志文件。

    感谢您的帮助。  

    此致、

    Mehmet

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好。 日志文件显示在放电过程中 VDQ = 1、而 Gauging Status 中的14位(EDV2)从未设置。 这意味着放电符合 FCC 更新、但电芯电压绝不会降至 EDV2以下。 您使用 EDV 补偿、因此我们不知道监测计计算出的是什么 EDV2。 请提供 GPC CEDV 的输入和输出。

    如果可能、请在禁用补偿的情况下再次对其进行测试(将 CEDV Gauging Configuration 设置为0x0002)。 然后、监测计将使用您的 EDV2设置3144mV。 您的日志文件显示电芯电压降至该电压以下、因此如果 EDV2已修复、电量监测计应更新 FCC。 如果是这种情况、则问题在于您从 GPC CEDV 获得的 CEDV 系数。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  

    我们的日志文件随附后、我们将 CEDV 监测配置设置为0x0002。 我们注意到、FCC 值在放电周期后减小。 您是对的、我们的问题在于 EDV 补偿。

    "那你打算怎么办?" 如果我不 设置 EDV 补偿(EDV_CMP)、是否会出现任何问题?

    谢谢!  

    Mehmete2e.ti.com/.../SOHlog2.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果设置 EDV_CMP、则必须从 GPC CEDV 获取正确的 CEDV 参数。

    如果您没有设置 EDV_CMP (例如、您没有正确的 CEDV 参数、并且无法生成所需的日志文件)、则电量计不会对 EDV 进行负载或温度变化补偿、因此 FCC 将更新为固定的 EDV2、这可能不是 BatLow%的正确电压、因为该电压会根据负载或温度而变化。 最终效果将降低电量监测的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:  

    感谢您的帮助。  

    此致、

    Mehmet