This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG3411R070:电源管理论坛

Guru**** 2815335 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385695/lmg3411r070-power-management-forum

器件型号:LMG3411R070

工具与软件:

大家好、我是 Gunhee、我将开发一款1kW 类 LLC 转换器。 我目前负责 PFC 和 LLC 的第二级 PCB 板上的 LLC 转换器。 我看到一种现象、即高侧输入信号在一个月后上升到正电压、而一个奇怪的波形在输入信号打开前下降到负电压。 当输入直流链路电压升高时、正负电压幅度也会增加、而直流链路电压无法升高。 这种现象可在基于 SW 节点制作的所有信号(例如 LDO5V 和 VDD12V)中观察到。 您能帮助我了解问题出在哪一部分吗? 低侧输入信号正常。 我附加了一张图片、以防可能是 PCB 布局问题。 我还要附加一张波形的图片。

CH1:高侧输入信号

CH2:低侧输入信号

CH3:低侧 VDS

CH4:高侧 Vds

e2e.ti.com/.../231128_5F00_1kWCHG.PcbDoc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    如何测量以 SW 为基准的信号? 正在使用哪些类型的探头?

    PCB 文件中的封装尺寸与 LMG341xRxx 封装不同。 请使其与数据表中建议的封装尺寸相匹配。

    半桥布局不遵循图19中的建议。 您看到的问题可能与1.  信号元件2的信号接地连接。  接地回路的宽环路、或者3. 数字隔离器 IN 的布局。 很难分辨 IN 信号来自何处。  

    请根据数据表中概述的建议修改布局。  

     谢谢!

    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    目前、我将使用差分探头探测高侧信号。

    我将看看 LMG341X 器件与半桥 PCB 布局指南之间的差异、并通过研磨当前的 PCB 器件来找出原因。 如果我发现其他问题、我会问您。 感谢您的答复、Gomez。