This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25756:BQ25756或 BQ25750

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25756, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385610/bq25756-bq25756-or-bq25750

器件型号:BQ25756
主题中讨论的其他器件: BQ25750LM74930

工具与软件:

您好!

我有无人机项目。

它具有燃料电池和12节至14节电池。

当燃料电池只能提供50A 时、需要电池来为系统提供高电流(高达300A)。

当燃料电池断电时、电池应该自动供电(为此角色选择了理想二极管 lm5050)

电池应在飞行中充电(最高20A)

这里是电流原理图

我认为添加 BQ25756作为燃料电池的独立充电器

但 BQ25750看起来可以解决我的所有问题、至少它可以移除 TPS48110作为开关、如果还可以移除 LM5050、那会很好。

我只需要-当燃料电池断电时自动切换、我不确定 BQ25750是否有内部引擎可以切换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stas、您好!

    BQ25750在输入电压(或本例中为燃料电池)断电时会自动切换。 但是、如果开关过流大于8安培、BQ25750将关闭电池 FET、但您可以通过将 BATFET 直接从系统连接到电池来覆盖此保护。

    您能回答几个问题来帮您解决吗?

    燃料电池的输入电压和电池的充电电压是多少?

    300安培的电流很高。 您将使用什么 FET 来执行电源路径切换?

    此致、
    埃森·加洛韦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的帮助!

    1.1燃料电池的额定输出电压为48V。 在过功率条件下、它直接从电池获取电压、它由电源供电(在本例中、这可能是同一个电池)、但问题在于燃料电池的内部路径设计为最大100A、具有会烧断的常规保险丝、这就是我们想要提供从电池到系统的直接路径的原因。 此外、Fuel Tank 已集成反 EMF 使用者、因此我可以连接电池掷二极管、而无需提供反 EMF 路径

    1.2。设计应承受最大85V 的峰值电压。 我以前与 TI 团队讨论过、他们建议以该峰值电压作为我的系统的起点。

    2.电池默认值为12秒(可能为14秒)、因此 电池预期的最大电压为52 (61) V、最小电压为36 (42) V。 燃料电池制造商认可此连接(图片):

      

    3.我与 TI 团队讨论了有关 LM5050和 TPS48110的 FET 问题、我们一致认为、在不频繁开关(在应用中预计会发生)的情况下、我可以并联使用12个 MOSFET (在背对背拓扑中、LM5050使用12个、TPS48110使用12个)。 我很乐意像在另一个项目中那样使用一个 lm74930、但它的绝对最大电压只有70V。

    是 IAUT300N10S5N015

    它的总栅极电荷最大为216 nC (1.5m Ω)、在环境冷却下计算得出、它应承受25A 的电流、这就是有12个 MOSFET 的原因。

    我们曾想过在外部冷却下使用更少的 MOSFET、但这种解决方案具有更高的重量。 重量是更关键的参数而不是成本、因此、如果适合我的应用、我也会考虑放置更多的集成解决方案(这是 BQ25756比 BQ25750的动机)

    4.您能清楚地了解"断电"。 它意味着类似于来自燃料电池的0V、或者它依赖于次级电压(小于电池的电压)、或者我也可以像配置"如果低于48V 的电压切换到电池"或"任何具有更高电压的设备提供功率"一样进行配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stas、您好!

    感谢您提供更多信息。

    您可以清除"断电"。 它的意思是类似于来自燃料电池的0V、或者依赖于二次电压(小于电池的电压)、或者我可以配置为"如果低于48V 的电池开关电压"或"任何具有较高电压的电池提供功率[/报价]

    BQ25750具有内置过压和欠压范围。 如果输入电源超出"电源正常"范围、BQ25750会切换到使用电池。

    我认为将 BQ25756用于您的设计会更容易。 BQ25750无法在系统上支持300A 的负载。 您可以使用 BQ25表带 BATDRV 信号告知电源路径何时切换、但我们尚未对此进行测试。

    此致、
    埃森·加洛韦