This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61099:适用于物联网应用的高效升压转换器器件

Guru**** 2782485 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61299, TPS61099, TPS610985

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383410/tps61099-high-efficiency-boost-converter-device-for-iot-application

器件型号:TPS61099
主题中讨论的其他器件:TPS61299TPS610985TPS61299A

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们将使用以下设计配置来设计应用。

基本上、该设计包括2节采用 ORing 配置的锂离子/ SOCl2电池、一个 MCU 和一个无线电以及一个传感器 IC、这需要3V 的最小电压和2mA 的最大工作电流。

在这种情况下、我们认为升压转换器配置最适合我们的设计。

也许我们可以得到您的帮助,找到适合我们的东西。

可能是 TPS61099或 TPS610993 Vout = 3V、以获得更高的效率。 TPS61299似乎是近期/改进的、但我们不确定相同电压配置下的效率、因为数据表中仅说明了 Vout=5V。

TPS610985 在效率方面也似乎非常有趣。

此外、还推荐其他一些器件。

但是、必须考虑以下几点:

  • 当 Vin > Vout 时、Vout 应跟随 Vin 并显示低静态电流。
  • 当输入电压下降接近配置的3V 输出时、该器件开始无缝转换运行。
  • 考虑到传感器 IC 在空闲模式下的电流为~5.25uA、可在轻负载下实现高效电流。 所以、此范围内的值是预期值。
  • 假设传感器 IC 具有最大电流5mA、则可在工作时实现高效率。

请告知我是否需要进一步澄清。

感谢您的支持

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    在正常操作中、我可以把它想象成升压的 Vin 是3.6V、大多数情况下、升压转换器以直通模式工作。 那么 TPS61299A 也可能适合。 对于效率、您可以将3.3V 输出作为基准。 在直通模式下、效率约为98%~99%。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的建议。
    考虑到  TPS61299A、Vin = 2V 且配置为 Vout = 3.2V、假设输出电流为 1uA、预期效率或输入电流将是多少?  5uA?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    效率约为70%以上。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时正在查找 TPS612993A、但它被称为产品预发布。

    可用性似乎不好、因此我们可以进行一些测试。


    是否有任何与之前所述效率相似且禁用时"强制直通"的类似器件/器件型号?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabiao:

    抱歉、在 uA 电平负载下没有这样具有相同高效率的器件、并且在禁用时直通。 这个项目的工作量是多少? 如果需要、我们可以提供 TPS612993A 样片。 可提供样片、如果客户请求、则有机会对其进行 RTMed。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nini:

    感谢您的答复。

    作为初步解决方案、我们注意到可以 订购 TPS612994 (TPS612994YBHR) 进行一些初始测试。 但是、  具有 强制直通功能和稍高输入电流限制的 TPS612994A (也被称为产品预发布)似乎 能够更好地满足我们的应用的要求。

    因此、考虑到 采用 DSBGA 封装的 TPS612994A、我们  需要60个样片用于测试
    然后计划在7月订购250个零件、在9月订购500个零件。
    是否应提供任何具体联系以进行进一步沟通?

    同时、我们计划 使用  TPS612994进行一些效率测试。

    还有一个问题、RTMed 的含义是什么? :)

    感谢您的关注。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Fabio:

    TP612994A 为100mA、输入电流限制与 TPS612994相同。 tps612993a 是50mA。 您能否给我一封电子邮件、如果您需要样品、我们应该知道客户的帐户名称数量。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我的电子邮件是 nini-zhong@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供的信息。
    我们将很快就有关海量数据和样片请求与您取得联系。

    您能否说明以下几点:  
    数据表中提到了800k Ω 的"EN 引脚下拉电阻器"。 这是默认情况下禁用器件的内部下拉电阻吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着仅建议使用800khoms 电阻器下拉至 GND。 它位于器件外部。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    -您能提供更多关于 此电阻器用途的信息吗?  
    因为当 EN 设置为高电平状态时、这会增加额外的 uA 电流。 或者需要添加额外的电路来保持高效率。


    -如果连接到 GND 或 VIN(>0.84V,假设 VIN >= 2V),这是否可以禁用/启用,与之前的相比,这可能是什么缺点?
    -我们可以使用一个 电阻分压器(800k Ω+ 800k Ω),只要我们保持电压>0.84V ? 应考虑的漏电流是多少?

    感谢您的支持。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    800k Ω 电阻器仅用于抗噪声功能。 您也可以使用其他电阻器。  

    EN 的泄漏电流通常为1nA、最大为50nA、除了 uA 水平、我认为它不会给系统增加过多的损耗。

    对于0.84V 高电平、Vin 应大于1.05V、但如果 Vin 低于1.05V、EN 高电平应为0.56V。

    实际上、与将 EN 拉高相比、就个人而言没有太多的优势。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的澄清。
    我们将执行一些测试、并就样品/体积与您联系。
    我想我们可以结束该主题。

    非常感谢您的支持。

    此致、

    Fabio。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用客气。