This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5143:24V 输入、-5V 输出(60A)。 LM5143

Guru**** 2535150 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385366/lm5143-24v-input--5v-output-in-60a-lm5143

器件型号:LM5143

工具与软件:

 你(们)好

我想设计一个功率级,规格如下,正常,24V 输入,-5V 输出在60A。

您能否帮助检查原理图布局(&L)

谢谢

L1:信号

L2:GND

L3:-5V

L4:信号 GN

De2e.ti.com/.../20240705.pdfe2e.ti.com/.../0705.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alex、

    由于 FET 在 IBB 设计中看到 Vin + Vout、因此我建议在此处使用40V FET。 这些 Infineon BSC 器件仅为25V。

    请按照 EVM 模板进行布局。

    此致、

    TIM