This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5123-Q1:连续重新启动

Guru**** 2556560 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5123-Q1, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1383540/lm5123-q1-continuous-restarts

器件型号:LM5123-Q1
主题中讨论的其他器件: BQ24650

工具与软件:

这些图像来自设置为16V 目标的 LM5123-Q1升压转换器、然后馈入降压转换器/电池充电器。 左图是在没有电阻器与 AGM 蓄电池串联时发生的情况。 右图将一个2R 电阻器与电池正极端子串联。 下面的走线(黄色)是通过短引线输入的。 上部迹线(红色)是升压输出。

此外、如果增加输入电压以强制 LM5123-Q1进入旁路模式、则输入电压会降低、从而不再发生连续重新启动。 如果获取的输入电压仍然较低、直到 LM5123-Q1停止、然后增加到低电压以进行重启、则连续重启再次开始。

我们找到这个问题的答案很重要、因为升压转换器会全天候连接到太阳能电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurie、

    感谢您通过 e2e 联系我们。

    从左图可以看出、升压级输入端的电源不够强大、无法提供所需的峰值电流。
    因此、输入电压被击穿。
    当它降至 UVLO 阈值以下时、升压控制器进入复位状态、一切重新启动。

    很遗憾、我没有足够的信息来正确理解您的应用。

    我是否正确理解您想要的
    使用太阳能电池板作为源、
    然后将升压级的输入直接接至太阳能电池板。
    在升压级的输出端、您需要连接一个蓄电池充电器、该充电器随后将为 AGM 蓄电池充电。
    是这样吗?

    在您的实验(进行这些测量时)中、电源是什么?
    您是将 AGM 蓄电池用作负载(在充电器后面)还是将其用作电源?
    您应在何处插入帽子2欧姆电阻器? 在升压级的输入端还是在输出端(甚至在电池充电器后面)?

    您是否不关心最大功率点跟踪概念?

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

    感谢您的快速响应、

     

    屏幕快照来自一个设置、在这个设置中、升压电源由一个从0V 开始并增加至大约6V 的台式电源供电。 另一个屏幕截图是使用相同的电源、但我增加了输入电压、直到它进入16 V、然后我降低了电压、直到达到之前的低输入电压。 为降压转换器馈送电压的升压转换器的输出。

     

    问题是、为什么在进入并离开直通模式后、它的性能符合我的预期、但它不会从零开始上升。

     

    此外、当在降压转换器上使用有源负载时、没有证据表明存在这种重新启动问题、但当使用真实的 AGM 18AH 电池时、会出现重新启动问题、直到我在蓄电池正极端子上引入了一个与正极串联的2R 电阻器。

     

    我预计可能没有简单的问题答案、因此我按照您的建议更仔细地了解了 MPPT 和 BQ24650。  我们的设置中没有可用的反向电流、因此是否有简单方法能够击败"电池存在"机制。 MPPT 控制器的输出将通过二极管 OR'ed (二极管 OR)与市电电源(如果可用)相连。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Laurie、

    您的问题有一个简单的答案:
    太阳能电池充电器不仅仅需要一个升压转换器和一个连续的降压转换器。
    在输入端、您需要一个能够处理不断变化的输入功率(不仅仅是电压、而是可用功率)的级
    在输出端、您需要一些电流控制和电池状态监控。

    请注意、AGM 蓄电池可以输送电流、也会消耗非常高的电流。
    如果不使用任何控制机制、转换器的输出就会出现短路。

    引入2 Ω 电阻器是限制输出电流的一种非常原始的方法。
    但是-在12V 下-这会将输出电流限制为6A、这意味着最大功率为72W。

    粗略计算:
    包括2欧姆电阻:当输入电压为6V 时、72W 的平均输入电流为12A;加上损耗加法器、即  平均电流约为14A 至15A。
    峰值电感器电流(输入电流)可以比平均电流高50%(甚至更多、具体取决于您选择的电感器和检测电阻)、从而得出20A 或更高。

    在上述计算中、考虑了2欧姆电阻。
    如果没有该电阻器、电流需求将会高得多。

    我怀疑电子负载消耗的电流 不是超过6安培。

    那么、您可以从第一个屏幕截图中看到:
    实验室电源无法提供输入电流、因此输入电压会崩溃。
    当输入电压下降时、转换器将出现欠压情况并进行复位、然后在一段时间后尝试重启。

    即:
    发生这些重新启动是因为您的实验室电源无法提供足够的峰值电流、因此输入电压会崩溃。
    使用不同的电源时、情况不会以相同的方式发生。

    但同样:  
    使用太阳能电池板作为电源时、如果使用2 Ω 电阻器、它需要提供大于85W 的平均功率和至少20A 的峰值电流。  

    如果没有这个电阻器、电池板将需要提供一个更高的峰值电流。

    低于该功率和电流水平(太阳很少时)时、您将始终遇到同样的问题、即电源无法提供必要的电流。

    长话短说:
    您将需要一个具有电流限制功能的智能电池充电器、而不是简单的降压转换器。
    而除此之外、您可能还需要监控从电池板提供的功率并相应地调节电池的命令充电功率。
    BQ24650也不适合您的应用、因此我此前并未提及。

    此致
    哈利

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哈利、您好!

     

    似乎没有什么适合我们的特定应用的现成产品、但我必须感谢您提到 MPPT 并把这个想法放到我的脑海中。

     

    我一直使用 LM5123-Q1、并在输出端放置了一个简单的电流稳压器。 我已经在运算放大器上使用一个电阻器/齐纳二极管对其进行了 设置、这样它在升压转换器的输出达到目标(相当于 MP 设置)之前才会生效。 从中、设置会自我调节并行为本身。

     

    我会放弃这一有限数量的生产、并寻找新的进一步生产方法。

    感谢您的帮助。