This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76972:16节200A 低侧 BMS - BQ76972

Guru**** 2515625 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76972

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1381328/bq76972-16s-200a-low-side-bms--bq76972

器件型号:BQ76972

工具与软件:

团队,您能不能帮我们解决以下问题的反馈,我们的客户分享-  

我们正在设计16节200A 低侧 BMS。 下面提到了一些问题。

1) 1)如果我们在低侧使用我们的 BQ76972、会对 LD (负载检测引脚)产生什么影响? 请向我们推荐。
2) 2)如果在低侧使用我们的 BQ76972、会对预放电功能产生什么影响? 请向我们推荐。
3) 3)您能给我们推荐下侧 BMS 的充电检测功能吗?
4) 4)一般疑问:如果我们将 BQ76972与低侧 MOSFET 配合使用、哪些核心功能将受到影响?

谢谢

Anatya

9910522774

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Anatya、

    1) 1)使用低侧配置时、需要额外的电路来控制 LD 功能。 部分提供了相关信息和示例电路、以帮助进行低侧配置  7控制 LD  状态 在 BQ769x2电池监测器系列中使用低侧 FET 应用手册、

    2)要在低侧实施中使用预充电和预放电、需要通过一个电路将电压从高侧转换到低侧 FET。 部分提供了相关信息和示例电路、以帮助进行低侧配置  低侧 FET 具有8个预充电和预放电  状态  在 BQ769x2电池监测器系列中使用低侧 FET 应用手册、

    3) 3)部分  7控制 LD  状态  在 BQ769x2电池监测器系列中使用低侧 FET 应用手册提供了有关充电器检测到从 OCD 恢复的信息。

    4) 4)受低侧 FET 配置影响的主要内核功能是通信。 当 FET 关断时、电池将与 PACK/负载接地相隔离、导致通信基准丢失。  如果客户需要在 FET 关断时与器件通信、则可以使用隔离器来解决此问题。 有关低侧 FET 配置注意事项的更多信息、请参阅  在 BQ769x2电池监测器系列中使用低侧 FET 应用手册、

    此致、

    Thomas Rainey

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas:

    感谢您的答复。

    客户对此有后续疑问:

    低侧配置是否会影响充电器检测功能?

    请说明在这种情况下如何实现充电器检测功能。

    谢谢。此致、

    Aniket Mahajan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aniket、

    受影响的重要引脚和充电器检测的使用:

    LD

    • 从 SHUTDOWN 模式唤醒、例如在连接充电器时。
    • DEEPSLEEP 下的充电器检测

    寿命

    • 该引脚上测得的电压用于检测充电器连接、然后用于 OCC 恢复、也用于从睡眠模式唤醒时以及延迟基于电压的关断时。

    LD 引脚仍可以通过额外的电路在低侧使用。 PACK 引脚连接到 BAT、不允许检测充电器。 不过、我很推荐:  https://www.ti.com/tool/TIDA-010216 该参考设计会在检测到充电器功能时唤醒。  

    您还可以参阅此 E2E: https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1067700/bq76952-low-side-design-sleep-mode-charger-detection、 它会提出一个类似的问题。

    此致、

    Thomas Rainey