This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:过压和欠压三阈值

Guru**** 2593620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850, TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385814/tps3850-over-and-undervoltage-thretholds

器件型号:TPS3850

工具与软件:

您好!  

 TPS3850芯片中的过压和欠压是否可配置?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahashem:

    TPS3850-Q1具有固定的过压和欠压阈值。 但是、存在多种标称电源轨选项(具有4%或7%窗口阈值)、包括0.9V、1.2V、1.8V、2.5V、3.0V、 3.3V、5.0V。 以及电阻器可调节欠压。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、如何使用各种普通导轨? 它们与配置 OV 和 UV 之间的关系是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahashem:

    在产品文件夹的订购和质量部分下、它们以 OTP (每个 IC 一个阈值)的形式提供:

    谢谢!
    约书亚