This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25750:在没有 EEPROM 的情况下进入 PTCH 模式以从 MCU 加载

Guru**** 2388640 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25750, TPS25750EVM, TPS25751
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1382835/tps25750-enter-ptch-mode-without-an-eeprom-to-load-from-mcu

器件型号:TPS25750
《主题:》、 TPS25751中讨论的其他器件

工具与软件:

您好!

我们目前正在开发 TPS25750EVM、以确保 TPS25750适用于我们的产品。 我们知道 TPs25751的存在、并且未来可能会发生变化、但根据我的理解、它们的工作方式都是相同的。 我们试图使用 MCU 中的 I2C 将批处理文件加载到 TPS25750的易失性存储器中。

我们遇到的问题是、我们无法进入评估板上的'PTCH'模式。 我认为"安全模式"不能达到'PTCH'、但"AlwaysEnableSink"能达到它吗? 我们不想使用"NegociateHighVoltage"、因为我们的系统不想在高于5V 的电压下工作。  

如果需要、是否可以通过某种方法在'PTCH'模式下复位电路板?

谢谢!

Marc-Antoine Dion