This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27624:VDD 的闩锁电流

Guru**** 2694555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384509/ucc27624-latch-up-current-for-vdd

器件型号:UCC27624

工具与软件:

嗨、团队:
我是 FAE Jayden、我的客户使用的是 UCC27624QDGNRQ1。 他们需要评估器件 VDD 引脚的闩锁电流来指导设计。 如果您无法提供这些数据、您能否在可靠性测试中提供近似的闩锁电流? 或者为客户推荐值为下拉电阻器的值?
非常感谢
Jayden

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    我们没有指定此器件的闩锁电流、但我可以看看我们是否以资格完成此测试。 不过、只要保持在器件的绝对最大规格范围内、就不应发生闩锁。

    谢谢!
    Rubas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jayden:

    为了测试电源和接地引脚、我们让它们达到绝对最大电压额定值、以确保没有故障。 我们不会向电源/接地引脚注入闩锁电流。

    我们唯一进行的闩锁测试是为器件供电、使其达到建议的最大额定电压的已知状态。 然后、我们向输入和输出引脚注入高达- 100mA (这是输入/输出引脚的闩锁等级)的电流(拉电流和灌电流)。 这可确保每个输入和输出引脚不会在额定注入电流下闩锁到任何其他引脚。

    如果这是客户的需求、请告诉我。

    谢谢!
    Rubas