This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25731:可提供非常低的充电电流(&L);300mA

Guru**** 2513915 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25731

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385433/bq25731-feasability-very-low-charging-current-300ma

器件型号:BQ25731

工具与软件:

团队成员、您好!  

我的客户目前正在评估其项目的零件。 您能否帮助了解该器件是否在客户应用中工作。   

值基于 BQ25731的5个 Panasonic BK3 10 CH

电感器选择

 

 

 

ICHG

充电电流

333.

ma/包@ 5节电池

IRIPPLE

电感器电流纹波峰峰值

2930.

mA

ISAT≥ICHG +(0.5) IRIPPLE

电感器的最小饱和电流

1798

mA

平均分量

充电器输入电压

24.

V.

VBAT

最大电池充电电压

7、5.

V.

VOUT

USB OTG 输出电压

24.

V.

Pout

USB OTG 最大功率输出

20.

W

FS

开关频率

800

平均值

L

电源环路电感

2、20.

µH μ A

DBUCK = VOUT VIN/VIN

占空比降压

0,31.

 

IRIPPLE_BUCK = VIN×DBUCK×(1-DBUCK)/(fs×L)

降压模式下的电感器纹波电流

2930.

mA

DBOOST = 1–(VOUT / VBAT)

占空比升压(USB OTG 升压转换器)

0,69

 

IRIPPLE_BOOST =(VOUT×DBOOST)/(FS×L)

升压模式下的电感器纹波电流

2930.

mA

η

降压转换器的效率

80

%

IL (DC_MAX)=(VBAT×ICHG)/(VIN× η)

最大直流电流

130,21.

mA

η

升压转换器的效率

90

%

输出电流(最大值)

来自 BMS 的最大电源电流

833.

mA

IL (DC_MAX)=(VOUT×IOUT (MAX))/(VIN× η)

最大直流电流

2963.

mA

安全系数

元件额定值的附加裕度

50.

%

ICIN_BOOST = ICHG×√(DBOOST×(1 - DBOOST))

 

154,50.

mA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

电感器值

 

 

L

2µH

 

 

Isat

> 2700mA

 

 

IL (DC_MAX)

> 4440mA

 

 

这是具有最高充电电流的配置、也有3
同一电路板的两节电池应用、仅具有200mA 充电电流。 Würth 选择了这种 Δ I 线圈作为电感:7440700022

如果您需要更多信息、请告诉我!

谢谢  

1月