This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951:绝对最大额定值

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386004/ucc28951-absolute-maximum-rating

器件型号:UCC28951

工具与软件:

大家好、团队成员:

我对 UCC28951允许的负电压额定值有疑问、我想这里的"-0.4V"是指施加在 IC 引脚上的连续电压额定值。

短时间的瞬态电压额定值如何? 我们是否仍应 将 -0.4V 视为绝对最大额定值?

在我客户的应用中、引脚电压将会降到-0.4V 以下、不确定这是否会对可靠性造成风险。    

此致、

Charles

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不应超过绝对最大值。   这不是连续的额定值、而是瞬态最大额定值。

    不能在短时间内超出限制、因为它可能会导致潜在失效。

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    我懂了。

    您是否具有测量 IC 引脚电压应力的推荐测试设置?

    如示波器带宽、示波器采样模式等

    此致、

    Charles  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您的查询正在审核中、我会尽快回复您。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    通常建议不要在示波器上使用带宽限制、因为这样可以滤除实际的过压尖峰。   一种技术是使用带示波器探针的尖端和接地筒、并将示波器探针线缠绕在环形线圈上。  请参见下图、了解尖端和接地筒测量技术。

    评估控制器的引脚时、您需要将尖端和接地筒连接置于待评估的 IC 引脚和引脚上。

    您需要使尖端的导线尽可能短。  这些引线可用作天线、短布线将减少杂散噪声拾取。   请注意、不要将示波器探头放在 EMI 发生器(如散热器、FET 和变压器)上。  

    此致、

    此致、