This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25601D:通过 D+/D-悬空的9V 3A 未知适配器充电电流

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25601D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386603/bq25601d-charge-current-from-a-9v-3a-unknown-adapter-with-d-d--floating

器件型号:BQ25601D

工具与软件:

你(们)好

如果我只将9V 3A (通过台式 PSU)施加到 具有 D+/D-悬空的 BQ25601D 的 VBUS 输入、充电电流会是多少?

在寄存器 REG00设置为其默认值的条件下、IINDPM[4:0]为10111 (输入电流限制为2400mA)。

我想知道电源输入是否会被视为500mA 的 VBUS_STAT[2:0]之后的未知适配器、或者2.4A 的输入电流限制将占主导地位。

结果将是大不相同的9*2.4W 与9*0.5W。

请提供建议。

此致

John Leung

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:  

    感谢您通过 E2E 联系我们。  

    如果 D+/D-引脚悬空、则输入电源将被检测为未知适配器、并且 IC 将 IINDPM 寄存器设置为500mA。 如果改为将 D+/D-引脚短接在一起、则输入类型检测将导致 USB DCP 检测、并且 IINDPM 设置为2.4A。  

    此外、请记住、在 D+/D-检测完成后、主机 MCU 始终可以通过 I2C 写入来覆盖 IINDPM 寄存器设置。  

    此致、

    Garrett