This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850:安全应用中的 TPS3850

Guru**** 2589280 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1, TPS3850, TMS320F2800157

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386382/tps3850-tps3850-in-safety-application

器件型号:TPS3850
主题中讨论的其他器件:TMS320F2800157

工具与软件:

在上一 线程中、我询问了 TPS3850的 ASIL 等级、响应如下:"TPS3850-Q1不是 ASIL 等级器件。 但是、我们确实有功能安全信息(FIT、FMD 和 FMA)、可供功能安全评估员用于执行系统级 ASIL 计算。"

对于面向 ASIL B 的当前项目、我们已禁用 TMS320F2800157的内部看门狗。 我认为、启用内部看门狗并使用外部看门狗(TPS3850)为其提供支持可能足以满足此项目的 ASIL B 要求。

对于这种方法、您有什么想法或建议吗? 具体而言、我们是否应该采取任何考虑因素或额外步骤来确保此配置足以满足 ASIL B 要求?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahashem:

    为了在系统级别满足 ASIL B 要求、通常做法是使用外部窗口看门狗及其独立时钟和电源路径来监控处理器。 通过还启用内部看门狗、可以使系统更加稳健。 我想补充一点、您通常还需要实施一种方法来测试外部看门狗、以确保其仍正常工作。 这可以简单地完成、就像提供不正确的窗口时序并测试输出是否按预期转换一样。

    谢谢!
    约书亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Joshua 的答案、  

    您是否有证明具有外部看门狗对于 ASILB 而言已足够了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ahashem:

     证明 ASIL-B 合规性的唯一方法是进行完整的系统级 FuSa 击穿计算。

    谢谢!
    约书亚