This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65994AD:EC 寄存器设置

Guru**** 1791630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65994AD, TPS65987D, TPS65987DDK, TPS65981
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1372042/tps65994ad-ec-register-settings

器件型号:TPS65994AD
主题中讨论的其他器件: TPS65987DTPS65987DDKTPS65981

工具与软件:

大家好!


客户正在考虑使用 TPS65994AD 和 TPS65987D。

这些器件都有一个连接到 EC 的 I2C 从端口。

EC 是否有寄存器映射文档可访问这些 PD 控制器?


此致、
Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ishiwata:

    我将从我们营销团队的 Matt 加入到这个 E2E 主题中、以便他可以在需要时根据保密协议提供文档。

    我们的寄存器映射在《主机接口技术参考手册》文档中有详细介绍。 本文档在 此处公开针对 TPS65987D、但 TPS65994AD 的 NDA 涵盖在此。 此外、我们建议使用 TPS65987DDK 而不是 TPS65987D。 D 版本较旧、对它的支持将受到限制。 DDK 版本是较新的最新版本。

    https://www.ti.com/product/TPS65987DDK

    此致!

    Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Alex、您好!


    感谢您的答复。 我还有一个问题。

    查看 TPS65987D 的数据表时发现、应用为扩展坞系统、显示器和集线器、但建议在笔记本电脑主机侧使用。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们一个答复吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    TPS6598x 系列  目前不适合主机系统。 如果这适用于 PC/NB 应用、您是否可以共享要与此 PD 控制器配对的 SoC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:


    感谢您的答复。

    我当前正在检查 SoC。

    请告诉我推荐使用可用作主机的 PD 控制器。

    具有需要考虑的所有必要材料但未签订 NDA 的产品


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:


    我已确认客户正在考虑的 CPU、因此我正在与您联系。

    ・ArrowLake-U(15W) Ultra7.
    ・RaptorLake Refresh (15W) Core7
    ・LunarLake-V (17W)

    请告诉我推荐的 PD 控制器可用作适合该操作的主机。


    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好!

    我一直在等待你的答复,但没有听到你的答复。
    您能给我们一个答复吗?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    我们可提供 PD 控制器来支持上面列出的每个 SoC。 但是、它们都受保密协议的限制、因为它们仅适用于已确认直接与英特尔合作的客户。

    您是否在 TI 设置方面签订了 NDA? 如果不是,我们可以让你与你可以让你设置的人接触。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     Matthew、您好!  

    感谢您的答复。
    我将与客户核实。

    客户考虑将 TPS65981用于其他事宜、但是否存在任何限制(例如需要 NDA)?

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    您能否共享终端应用? 我建议使用我们的新一代 PD 控制器、而不是 TPS65981。

    谢谢!

    Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    感谢您的答复

    我不能在这里提及最终应用、因为它是客户信息。
    我将以私人消息的形式共享应用程序和客户信息

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matthew、您好!

    我在等你的答复。

    此致、
    Ishiwata

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Shuji、

    我已回复您的消息、并将关闭该主题。

    Matt