This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548A28:软件级别

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS548A28, TPS548A28EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385970/tps548a28-sw-level

器件型号:TPS548A28

工具与软件:

我有一个问题要问。 附件是 TPS548A28开关节点的信号测量。  

两信号之间的电平差接近1V。 这是否正常? 请帮助确认、谢谢!

CH1 TPS548A28 SW 引脚

CH2 TPS548A28 VIN 引脚

谢谢!

Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    您的原理图看起来是什么样子的? 是在我们的 EVM 还是客户电路板上测量的?

    您是否有启动电阻器或缓冲器?

    您的设计条件是什么? (VIN、Vout、Iout、FSW 等)

    此致!

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    很抱歉我没有提到细节。

    由 TPS548A28 EVM 电路板进行测量。 谢谢!

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    您是否进行了任何修改? 我使用的是具有12V 输入电压的默认 TPS548A28EVM、这是 VIN 和 SW 节点。 我看到他们有相同的水平。  

    此致!

    Ryan