This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV773:需要多源

Guru**** 2507255 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV773

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1385305/tlv773-inquries-for-multi-sourcing

器件型号:TLV773

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户正在考虑将 TLV773用于多源。

您可以帮助回答  以下问题吗?

  1. 如果器件始终启用、则允许 EN 引脚连接到 IN? 此外、是否允许将其保持悬空?
  2. 数据表中提到了 UVLO、但 未指定阈值。
    您能告诉我为什么 没有指定它吗?
  3. 对于多电源、 TLV773 使用 N 沟道 FET、与基于标准 P 沟道 FET 的 LDO 不同。
    您能告诉我您对具有 P 沟道 FET LDO 的多源 N 沟道 FET LDO 的关注或关注点吗?

此致、

伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh-San、

    让我看看我是否理解您的询问:

    1) 1)如果您希望在每次有输入时使器件导通、则可以将使能引脚连接到输入引脚。 EN 引脚悬空不会激活器件。

    2) 2)输入电压的 UVLO 将小于1.4V、EN 引脚的 UVLO 将为0V。 在将 EN 引脚连接到输入引脚的情况下、如果输入介于0V 和1.4V 之间、EN 引脚将变为高电平、但 LDO 将不会运行、因为输入将不满足最低要求、从而导致器件进入 UVLO 状态。  

    3) 3)一般来说、多源 N 沟道 FET 和 P 沟道 FET 只要满足您的要求、就没有重大差异。 但是、如果您确实使用具有偏置引脚或内部电荷泵的 N 沟道 FET LDO、它们可能会在输出端产生一些噪声。 如果您需要噪声、请考虑 P 型选项、否则它无关紧要。  

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge San:

    感谢您的回答!

    您能否告诉我为什么在数据表中未指定 UVLO 电压1.4V?

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh-San、

    我不能完全确定为什么该规格未在数据表上列出、但我进行了一些调查、结果表明、 最小值和最大值的 UVLO 阈值分别为1.3V±0.050V。

    希望这对您有所帮助、

    豪尔赫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge San:

    我想确保提供 更多详细信息。

    如果 EN 引脚连接到其他电源(不在中)、则 当 Vin < 1.3V 时、输出电压会保持关断、对吗?

     EN 接通时、可以接通和关闭 Vin 吗?

    此外、TI 如何确定使用 N 沟道 FET 连接到 LDO?

    或者、确定推荐客户使用 N 沟道 LDO 的应用?  

    此致、

    伊藤和树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Itoh-San、

    若要回答您的问题:

    1)如果 EN 引脚通电(不至 IN)并且 Vin 通电 低于1.4V、那么典型值 他们的 不会 任何输出电压。  

    2)当 EN 处于开启状态时、只要不低于 UVLO、为 Vin 上电和断电就应该没有问题、因为这可能会关闭器件并且没有输出。 根据您所描述的内容、我建议您查看 瞬态响应相关 因为这模拟了相对高电平和低电平的输入电压。  

    3) 3) TI 通常会根据器件的尺寸和用途确定适合器件设计的 FET 类型。 一般来说、与 P-FET 相比、N-FET 小于 P-FET、并且能够驱动更多的功率和电流。  使用 N-FET 会占用器件中的空间、因为内部电荷泵用于实现低压降并具有内部电流保护功能。 使用 P-FET 可实现与 N-FET 相同的功能、无需电流保护和电荷泵组件、从而使 芯片尺寸更小。  

    从我的经验来看、客户只关心输入/输出范围、电流最大值/最小值等 只要 LDO 满足客户需求的规格、就很少考虑 FET 类型。  

    此致、

    豪尔赫