This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25983EVM

Guru**** 2471030 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1384642/tps25983evm

器件型号:TPS25983EVM

工具与软件:

您好!

TI 是否具有 Vin=24V 的此 EVM 的测试结果?

此外-有可用的设计文件-似乎在 Altium 中完成。

提前感谢、
约翰·W·

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好-有人在这里吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    数据表中的所有测试波形仅在 EVM 上完成。 它们的电压为12V。  

    我也做了一些针对更高电压电平的测试、但没有从测试中捕获的内容。 EVM 可以处理24V 的输入电压。

    关于布局、是的、这些测试是在 Altium 上完成的、我们提供了文件。 您是否需要布局中的任何具体内容?  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    我可以获取设计文件吗?

    此外-为此目的修改 PSpice 模型是否会"轻松"?   

    谢谢!
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    您能告诉我这些问题的确切用途吗? 如果您不愿意在这里告诉我、您可以对我进行 DM。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arush

    我认为我已经开始了 DM 流程、因为我没有发现任何可以直接对你进行 DM 的内容。

    谢谢!
    John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    我已接受您的 DM 申请。 我们将在那里继续讨论。

    单击已解析以在此处关闭主题帖。

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。