This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS544B20:到 CNTL 引脚的输入电压转换率

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS544B20, TPS544B20EVM-634

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386702/tps544b20-the-slew-rate-of-input-voltage-to-cntl-pin

器件型号:TPS544B20

工具与软件:

嗨、团队:

我可以知道 CNTL 引脚输入电压所需的最小转换率吗? 我的客户已对 TPS544B20进行了 TPS544B20EVM-634的评估。 当输入电压到 CNTL 引脚的压摆率很慢时、输出电压如下图所示上升。

其次、我的客户使 CNTL 引脚输入电压的压摆率变慢、输出电压上升不稳定、如下所示。

第三、 我的客户使 CNTL 引脚的输入电压转换速率更快、 输出电压稳定上升、如下所示。

此致、

山本俊介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    虽然我们没有在 CNTRL 上明确定义最小压摆率、但它用作数字输入、没有大量迟滞、因而在其1.2V 阈值电平附近对噪声敏感。

    10V/ms 的压摆率以及在0.8V 和2V 之间时将噪声限制在100mV 峰峰以下应该足以避免重复触发 CNTRL 引脚。

    客户是否需要以大约0.75V/s 的速度斜升(如第一张图所示)?