This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561:为 BQ27Z561寻求通过 I2C 对 Golden Image 进行编程的帮助

Guru**** 2507525 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27Z561, BQSTUDIO, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386559/bq27z561-seeking-assistance-with-programming-golden-image-via-i2c-for-bq27z561

器件型号:BQ27Z561
主题中讨论的其他器件: BQSTUDIOEV2400

工具与软件:

我使用 BQ27Z561开发了一个电池电量监测计、并创建了一个黄金映像。

为了在开发后进行大规模生产、我将制造配备 BQ27Z561的电路板、但我无法通过 I2C I/F 从主机 MCU 写入黄金映像

我的问题是

-是否有通过 I2C I/F 从主机 MCU 写入黄金映像的应用程序或子程序? #在 Linux 上运行的东西是可以的。

它可以在 Linux 上运行。

这涉及到修改电路板、因此无法选择连接外部器件(如 EV2400和通过 bqStudio 进行写入)、因此不包括此选项。

提前感谢您。