This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:最低输入电压充电器阈值

Guru**** 2768075 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386522/bq25792-minimum-input-voltage-charger-threshold

器件型号:BQ25792

工具与软件:

尊敬的 TI:

我们将 bq25792用于电池充电控制、想要问一个与输入电压电平相关的问题。

我们的要求是、在启动时、我们将功率协商为15V 或以上、我们希望电压输入低于15V 或12V ...、充电器仍然不例外、不为电池充电。

这款 bq25792是否有可能实现?

谢谢!

星期四

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Thi:

    充电器自动将 VINDPM 电压设置为低于其 UVLO (~3.6V)第一个/初始电压(几 ms 后)的固定压降。 因此、如果 在协商之前电压是5V、则充电器的 VINDPM 阈值为~4.3V。  主机软件可以随时更改 VINDPM 阈值。  但是、如果 VINDPM 阈值设置为12V (例如、电源电压降至12V 以下)(在重新协商或故障后)、充电器将停止充电。  因此、主机必须写入 VINDPM 阈值下限。

    此致、

    Jeff