This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25792:不要在电池低于特定电压时由电池供电

Guru**** 2810285 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386328/bq25792-don-t-let-battery-provide-the-power-when-it-lower-than-specific-voltage

器件型号:BQ25792

工具与软件:

大家好、团队成员:

如标题所示、我们的电池为3节电池、典型值为10.8V、如果电池电压低于9V、我们希望电池不提供系统电源。 您能说明一下我们可以设置的寄存器吗?


此致、

罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roy:

    可以通过设置 REG1D[0]= 0来禁用 BATFET。  

    此致、

    Jibin