This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28065:关于高开关频率(高于500kHz) PFC IC、但不需要交错。

Guru**** 2508275 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28065, UC2854, UC2854A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1386676/ucc28065-about-high-switching-frequency-higher-than-500khz-pfc-ic-but-don-t-need-interleaving

器件型号:UCC28065
Thread 中讨论的其他器件: UC2854A

工具与软件:

嗨、团队:

我想问、如果我将 UCC28065用作 PFC 转换器、我是否可以仅使用一个输出。

我不需要交错和转换模式、但需要高开关频率。 或者您有其他人推荐 PFC IC 吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    UCC28065 PFC 控制器的设计方式是、它可以在一个相位(通道、输出)运行、另一个不运行的情况下长期运行 、但是、它始终在启动时驱动两个相位、以避免电感器中存在 CCM 风险。  UCC28065数据表第19页的底部对此进行了说明。
    如果您仅驱动一个通道(相位 A)、则相位 B 的栅极脉冲将不起作用、但 IC 的行为将与设计用于双通道运行的行为相同。  
    您必须在设计中适应此行为。  

    UCC28065被设计为在转换模式下运行。  它无法在任何其他模式下运行。  该器件能够运行的高频范围通常是轻负载和高压线路输入电压的结果。  在低压线路和高压线路中、预计会有更低的频率(通常低得多)。    

    如果您希望 PFC 转换器始终以>500kHz 的频率运行、则需要一个固定频率控制器。  大多数此类控制器都是 CC-PFC、并且大多数 TI 最新推出的 CCM-PFC 控制器的频率限制在300kHz 左右或更低。  
    然而、UC2854A PFC 控制器可被设定为在最高大约800kHz 频率下进行切换。  这是采用双极工艺制造的旧得多的器件(uC 前缀、不是 BiCMOS 中的 UCC)、但仍然可用并满足您的频率要求。  UC2854A 产品页面上提供了使用该器件的应用手册、UC2854页面上的一些应用手册也适用于 UC2854A。   https://www.ti.com/product/UC2854A#tech-docs 和  https://www.ti.com/product/UC2854#tech-docs 

    此致、
    Ulrich